This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在CCS的例程中用到的部分函数无法定位到原函数。

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

在Hercules例程中,有一些以下划线开头的函数,无法定位到原函数,请问这些函数为何无法搜索到源。

是封装在LIB里的函数吗?

  • /* Enable the interrupt generation in CPSR register */
    IntMasterIRQEnable();
    _enable_FIQ();

    -----------------------------------

    C:\ti\Hercules\HALCoGen EMAC Driver with lwIP Demonstration\v00.03.00\example\hdk\src\lwip_main.c

    就这个文件里的。

  • 还有一种可能就是这个函数的原函数是用汇编写的,CCS无法定位汇编代码的原函数。

  • 这是我和一个坛友讨论的结果。CSS无法定位在汇编里的函数原型。

    不好意思,我找了一下没有找到,而且编译后无法定位源,应该是封装在LIB里 的,不过根据命名方式应该属于汇编性质的。 在文件sys_core.asm 中可以找到类似的。
    回头发帖问问TI负责这块的内部技术员,我在他们英文论坛也发现有人问这个问题,也是找不到实现的源,不过没人能回答这个问题,实在是抱歉。

    -------------------------------------------------------------------------

    您好:
          前一段时间请教您的问题已经解决了。
         我用的keil MDK开发平台,但_enable_FIQ();是ccs平台上使能/失能中断函数的宏定义,具体定义位置仍然没有找到。我通过看3137的用户手册知道了_enable_FIQ()的作用是操作CPSR寄存器(见504页),所以我就到asm文件中找关于CPSR寄存器的操作语句,发现如下内容是与中断有关的;
    -------------------------------------------------------------------------------
    ; Disable interrupts - R4 IRQ & FIQ
    ; SourceId : CORE_SourceId_025
    ; DesignId : CORE_DesignId_025
    ; Requirements: HL_SR494

            .def _disable_interrupt_
            .asmfunc

    _disable_interrupt_
            cpsid if
            bx    lr
           .endasmfunc
    ;-------------------------------------------------------------------------------
    ; Disable FIQ interrupt
    ; SourceId : CORE_SourceId_026
    ; DesignId : CORE_DesignId_026
    ; Requirements: HL_SR494

            .def _disable_FIQ_interrupt_
            .asmfunc
    _disable_FIQ_interrupt_
            cpsid f
            bx    lr
            .endasmfunc
    ;-------------------------------------------------------------------------------
    ; Disable FIQ interrupt

            .def _disable_IRQ_interrupt_
            .asmfunc

    _disable_IRQ_interrupt_
            cpsid i
           bx    lr
            .endasmfunc
    ;-------------------------------------------------------------------------------
    ; Enable interrupts - R4 IRQ & FIQ

           .def _enable_interrupt_
           .asmfunc

    _enable_interrupt_

            cpsie if
            bx    lr

            .endasmfunc
        
        
    我就直接在sys_main.c中调用sys_core.asm文件中的使能/失能中断函数,语句如下。
    extern _disable_IRQ_interrupt_();
    extern _enable_interrupt_();

    问题已经解决,谢谢您的帮助。

    祝好!