This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我想用这块Launchpad向PC端的LabVIEW传送数据,该如何使用?需要通过NI VISA 写一个info吗?
Lauchpad 板子自带仿真器,那个仿真器连接电脑的接口是USB,同时也是虚拟串口。你用设备管理器查看是什么串口。在LABVIEW上建立一个串口部件,然后通过串口跟Lauchpad通信即可。
MAKA
波特率什么的应该设置多少??另外,我将LaunchPad连接到PC上时显示有两个COM口,一个是控制口(COM4),另一个是辅助数据口(好像是COM3),我应该选用哪个口向PC传数据??
两个COM口是一个通信接口,USB转UART,另外是一个调试接口 JTAG口。
普通的通信接口应该没有其他描述,另外一个接口应该会有其它描述,不妨你截个图上来。
你也可以一个个测试就知道。
嗯,在设备管理器上可以看到了一个UART的接口。为了和PC通信那个Launchpad上的跳帽需要做何调整?另外我想请教一下MSP432P401R的引脚复用问题,比如,P6.4/UCB1SIMO/UCB0SDA/C1.3,如果要选择C1.3这个功能时是不是这样配置:P6SEL1|=BIT4;P6SEL0|=BIT4?