我现在移植 CC2564X 到 STM32F401 上,但是初始化出了问题,我注释了关于控制台的部分导致单片机死机。
可否帮忙看看。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在移植 CC2564X 到 STM32F401 上,但是初始化出了问题,我注释了关于控制台的部分导致单片机死机。
可否帮忙看看。
你好,谢谢你的答复,文档中定义了一些 HCI 相关的 io,我之前移植时就参考过。
我们目前在做的项目使用你们的 CC2564X 系列芯片,使用 STM32F401 的MCU 。
将你们的 CC2564X for STM32F407 移植过来,我主要修改了 HCITRANS。c 文件以及头文件。
因为我们不需要使用控制台,所以我注释了一部分初始化程序:
main函数 中 :// HAL_ConfigureHardware();。
MainThread 函数中: //BTPS_Initialization.MessageOutputCallback = HAL_ConsoleWrite;
#if 0
/* We need to execute Add a function to process the command line */
/* to the BTPS Scheduler. */
if(BTPS_AddFunctionToScheduler(ProcessCharacters, NULL, 200))
{
/* Add the idle function (which determines if LPM3 may be */
/* entered) to the scheduler. */
if(BTPS_AddFunctionToScheduler(IdleFunction, NULL, 0))
{
/* Loop forever and execute the scheduler. */
while(1)
{
BTPS_ExecuteScheduler();
}
}
}
#endif
两部分。
现在我初始化后导致单片机死机。
可以帮我看看是什么问题吗?