This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急急急!!!!高气压环境对MSP430正常工作的影响?



比如在高气压(500kPa)环境下工作,MSP430会有什么影响啊?在低气压工作下,会影响器件的散热等。

在TI官网上也未找到MSP430工作条件与气压相关的信息。

  • 理论上气压变化不能直接对单片机造成影响,单片机都是封装在一个硬体里的,真空里面都是可以工作的,只要做好散热。

    而高压下,只要温度合适,是不用担心能否正常工作的,需要考虑的是外部电路的元件有没有非固化的,比如普通的电解电容,肯定是在高压和真空下难以正常工作的,固态电容密封性好,应该没问题。

    散热问题,还可以采用额外的散热片来解决的。