This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432 CMSIS更新问题



我在使用MSP-EXP432P401R开发板的时候,按照说明书上的提示,在CCS V6里面下载了MSPWare,想运行一下里面的例程,第一个例程点击Build project之后出现了这么一堆错误 ,类似的,共64条,我按照错误的提示,大概的意思是MSP432的软件更新了,要符合CMSIS标准,所以得修改代码,去了他给的那个网站www.ti.com/MSP432CMSIS,按照他的步骤说明,是在CCS的Help菜单里找“Check for Update”,然后

 

是这样操作的,但是我的界面里根本没有MSP432 Emulators这个选项,所以根本没法更新,还有,他有这么一句话

这是让我更新CCS的意思吗

期待您的帮助,谢谢!!

  • 对,需要升级,你那个没有安装完全,现在的ccs好多内容要联网在线安装了。天朝的网,你明白,访问美帝的服务器,那需要筛选的。。

    多试几次。我刚开始也是这问题,升级了好几次,终于升级成功了,就编译时候OK了。

    另外可以使用Keil 最新版,支持这个的,但是需要另外在包安装管理器下载支持432的包文件。也是很方便的。

  • 谢谢你的答复!    难道需要翻墙下载吗?我看了我的CCS,当时就下的事ccsV6,已经是最新版本的了,

    TI的官网上也只是

    他这里提供的是完全的吗?另外弱弱的问一句,什么是包安装管理器,包文件。。。?是指MSPWare吗?

    谢谢你!

  • 包管理器指的是Keil上的,看下图。CCS的就是MSPware