This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310的开发工具该怎样选择

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

我开始学习CC1310,但在选择开发工具上遇到了疑惑:

在TI网站上介绍开发工具时介绍了两款,分别是

CC1310 LaunchPad 评估模块

以及

SimpleLink 低于 1GHz CC1310 评估模块套件

从价格上看,费用最低的好像是前者,因为后者光购买评估模块还无法工作,似乎还需购买

SmartRF06 评估板

才能完成评估开发工作,但这样一来价格就高很多了。

购买前者能否在CCS上做开发评估工作呢,还是还需要购买其他工具?

从最小费用和最快捷开发角度出发,我该怎样选配开发工具,需购买些什么,请给予指导!

  • http://www.21ic.com/eva/MCU/201609/688489.htm

    可参考这个测评。

    确实是做无线的,你一块板子是没法玩的,你可以用两块LaunchPad玩。

  • 选择CC1310 LaunchPad 评估模块比较好,片上自带仿真器,可以在CCS上开发,其他开发工具不需要了

  • 硬件上用CC1310 LaunchPad 吧,价廉物美

    IDE上你可以选择CCS或者IAR。

    还有就是去这个链接下载一些例程,SDK之类的http://www.ti.com/product/CC1310/toolssoftware

    很快就可以上手啦~

  • 感谢指导!

    用两块LaunchPad板可以在同一台计算机上运行吗,还是得分别在不同的机器上运行?


  • 请问,需要两块板才能进行测试吧?

    可以运行SmartRF Studio 7 做无线性能测试吗?

    若可以,需要在在两台计算机上同时运行SmartRF Studio 7 吗?可不可以在同一台计算机上同时跑两块板,一块板设置为接收,另一块设置为发射?

  • 感谢指导!

    可否介绍一下

    SmartRF Studio 7,

     SENSOR CONTROLLER STUDIO,

    FLASH_PROGRAMMER,

    TI 15.4-Stack,

    Code Composer Studio™,

    TI-RTOS 2.20

     这几个工具与CC1310的关系,该以什么顺序入手才能循序渐进地尽快掌握CC310的开发。

    先谢谢了!

  • 可以运行SmartRF Studio 7 做无线性能测试,并且可以同一台计算机上同时跑两块板,一块板设置为接收,另一块设置为发射

  • 建议先玩一下SmartRF Studio 7,它是一个GUI,比较好操作,然后再下载CCS和TI的SDK(SDK 包含TI-RTOS),跑一下例程,熟悉之后,希望跑协议组网,再研究一下TI 15.4-Stack,