以前从未用过TI公司的MCU。现在开始学习CC1310,不知从何下手编程。
按照TI技术支持工程师的指导,配备了两块LaunchPad跑例程rfWsnConcentrator以及rfWsnNode,有以下问题,请给予指教。
问题1、我只有两块LaunchPad板,一块做Concentrator,一块做node,在node板的DIO28引脚输入1.5V的电压,在Concentrator端测得了ADC的输出,通过将node板放入金属盒子中并盖上盖子的方式来不断降低接收信号的强度,得到了以下的结果:
| Nodes Value SW RSSI |
| 0x9b 1400 0 -058 |
| 0xbe 1418 0 -063 |
| 0xbf 1413 0 -062 |
| 0xca 1403 0 -070 |
疑问1:节点号不断在改变。是否是视为信号中断,又重新接收到,集中器端认为是节点端重新上电,所以节点号发生改了变,实际上对应的都是同一个节点?
疑问2:ADC输出的值在1400至1418之间摆动,根据ADC的参考电压为4.3V的情况,说明输出的电压值波动为:1.0498046875mV*19=19.94mV,而实际上用4位半万用电表在DIO28端口测得的电压波动仅仅为0.3mV。请问,是何原因导致ADC转换的AD值波动变大?有何办法消除干扰。
问题3:我的应用板已经设计了用DIO28、DIO29和DIO30作为ADC的端口(需采样3个通道的数据),另外,用DIO6、DIO7为传感器供电,需要在ADC唤醒之前拉高DIO6、DIO7端口,延时100毫秒后开始采样,采样结束后再拉低。请问,我该在何处(哪个函数中)编写代码,如何编写才能实现多通道采样以及为传感器供电同时又不破坏WSN的例程执行?
问题4、选用CC1310是希望用于做物联网项目,不知用Wsn可以支撑多少个节点?
问题5、rfWsnConcentrator例程运行中,输出的数据周期难以意料,正常时每秒输出一组数据,但视乎没有规律可循,有时等待数分钟也没有数据输出,请问在何处能找到详细介绍该例程运作原理、过程和操作注意事项的资料?
以上问题,望给予指导。先谢了!