This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430程序无法下载 总是显示unknown device

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP-FET, MSP430G2553, CCSTUDIO

用的是ccs6.2进行debug调试时总是弹出 error connecting to the target :unknown device!不知道是什么原因用的是lsd-fet430 uif,连接方式时1,TDO  3,TDI  5,TMS  7,TCK   9,GND   11,RST  ,,,TEST接VCC复位电路是

  • 请问您现在使用的是哪个芯片?

  • 用的是msp430f4152

  • 很抱歉,没有用过lsd-fet430 uif。但其连线应该和MSP-FET430UIF是一致的吧

    建议您先检查下您的硬件连接是否有问题

    可以参考 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu019l/zhcu019l.pdf 的

    图 2-1. 针对 4 线制 JTAG 通信的信号连接 和

    图 2-2. MSP430F2xx,MSP430G2xx 和 MSP430F4xx 器件针对 2 线制 JTAG 通信 (Spy-Bi-Wire) 所使用的信号 连接

  • 恩是一致的,对照了好几遍了,硬件连线没问题。也用万用表测通了,还是没用。刚才用IAR测试也是弹出could not find the device。

  • 一般来说,出现此报错,可能是JTAG/SBW连接问题或复位电路问题。另外请确认在下载器中选择的是4线JTAG

  • 图上这个复位电路可以 吗?下载器中也确定了是4线的,上电之后晶振会起震吗?我这边晶振没起振。

  • 如果有MSP430官方的LaunchPad 可以用上面集成的调试器试试看看

  • 我用的是MSP430G2332EP,仿真器是最新的MSP-FET,仿真软件是IAR的Kickstar,8k免费版,版本是7.10.1,也遇到了上述问题!!!

    完全按zhcu019l.pdf内的图2-2所推荐连接方式,连不上!又购了一块Launchpad,型号是MSP-EXP430G2,还是连不上。现象是:

    通过MSP-FET连目标板,Debug protocol选用"4-Wire JTAG",执行“Download and Debug”后,MSP-FET上的红绿灯先跳闪数秒,然后被告知“Fatal error: Could not find device(or device not support) Session aborted!” ;如果Debug protocol改选"Spy-Bi-Wire",结果更精彩——死机!也许是出于“人道主义”+“免责主义”的考虑,IAR给出了一个提示框“Emulator Error(未响应) Initializing hardware”。

    用Launchpad通过USB线直连PC(华为的Matebook),如果选用“4-Wire JTAG”执行下载,结果是: "Fatal error: Failed to re-initialize  Session aborted!";改选“Spy-Bi-Wire”,则提示通讯出错:“Communication Error. Please connect the device and press Retry to re-connect, or please Cancel to abort”,执行"Retry"后,结果又是"Fatal error: Failed to re-initialize  Session aborted!"。

    我早年用过MSP430系列,感觉JTAG挺稳定,现在这个变异出来的Spy-Bi-Wire,我看不是个好东西(或者说:不是个东西):本想省几条口线,现在反而添了一大堆麻烦——同是MSP430系列,居然针对F2xx、G2xx、F4xx与F5xx、F6xx搞了两种连接方法(见zhcu019l.pdf的图2-3和2-3)!

    顺便再提一句:找来一本名为《MSP430G2xx系列单片机应用基础与实践》的“高等”学校教材,出版社是“高等教育出版社”,编著者是王建校、张倩、申淼,在其第6页上,对于MSP430G2553,他们把RST/NMI/SBWTDIO引脚直接连到了JTAG口的11脚。TI与中国的高校合作密切,是编著者们伟大得把至关重要的一张图也画错了,还是TI给了高校教师们什么“秘笈”?我现在的解决途径是:把SBW称为“SB线”,同时在网上寻找更多的抱怨,以便证明自己不是SB。


  • 楼主,你不要一再的抱怨这个接口,首先作为使用者官方提供了launchpad上都可以正常的运行,为何你没办法正常让系统运行起来呢?这里我给你两点建议:

    1,下载你购买的Launchpad的相关资料,包括电路原理图,查看清楚原理图上是怎么接的那个编程接口,这一点很重要。

    2,建议别用第三方的开发软件,官方提供的有CCStudio,我一直用的这个,没有出现什么下载不成功,连接不上的事情。

    送你一条建议,确实有些时候你烧录进去一次后,后面再搞连接不上了,这当然TI有一定的责任,弄的开发软件不符合中国国情。。。

    3.

    http://www.21ic.com/eva/MCU/201512/650476_4.htm

    访问这个,这个第八条就是讨论了MSP432遇到了类似的问题的解决方法。

  • 另外你说的那本书确实该批评,什么狗屁玩意儿。