This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dear TI staff,
关于TM4C1230有几个问题想请教一下,谢谢!
最近做这个bootlooder,发现有些东西不是特理解.bootlooder大体流程,
bl_startup_rvmdk.S文件
1.ProcessorInit:
1).为什么要将FLASH(地址0x0开始)中的数据放入SRAM 中 对应中的函数
2). ||Image$$SRAM$$ZI$$Limit|| 这个值是怎么来的
3).把向量表定义到0x20000000 , 和直接跳转到0x20000000 地址有什么区别
movw r0, #(NVIC_VTABLE & 0xffff)
movt r0, #(NVIC_VTABLE >> 16) ;NVIC_VTABLE=0xe000ed08
movs r1, #0x0000
movt r1, #0x2000
str r1, [r0] ;ÏòÁ¿±íÖØ¶¨Î»µ½0x2000 0000´¦
2.ldr pc, =Reset_Handler_In_SRAM 这个只是地址复位有什么作用(在335行)
3.如何用一个程序简单测试bootlooder的跳转是否正确,
最好能有一个例程,或者bootlooder 详解。
F:\360data\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\dk-tm4c123g
tiva ware下的这个文件夹,有几个boot的例程,也可以在其他文件夹下看看
Ryan liang 说:你好,可以提供一下bootloader的连接吗?谢谢!
安装Tivaware 后可以在以下路径找到相关例程
串口bootload官方例程
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.1.71\examples\boards\dk-tm4c123g\boot_serial
升级应用代码例程
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.1.71\examples\boards\dk-tm4c123g\boot_demo1