This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对的,我用的是TM4C123GH6PM的板子,可是为什么导入例程 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub\compdcm_mpu9150
编译会报错呢?导入其他的例程没有问题
求解答,谢谢!!
还有一个问题就是我尝试导入低一点版本的TivaWare,TivaWare_C_Series-2.0.1.11577(我现在用的是TivaWare_C_Series-2.1.3.156) 第一次可以编译通过也可以下载到开发板,但是过一会再编译又会出现之前一样的错误 ,这是为什么呢?
我的不会出现这个问题,应该是你的CCS版本太高了吧。你用的哪个版本的编译器呢,看看,换个版本的编译器看看。
我刚才从新版CCS7.0 导入此工程 确实发现此问题,同样我用CCS6.3导入同样工程没有问题。
由此发现是版本的问题,tivaware lib没有用CCS7.0编译生产导致兼容性的问题。
我会继续看看什么原因,然后回复。
调试好了,非常感谢,是编译器的版本问题,用了低版本的编译器,可以编译。
Tivaware 中LIB文件是用低版本编译生产的 导致调用的出现兼容问题。
可以用低版本的CCS 6.3以下均可,已经测试过去。
或者将lib工程在CCS 7.0中重新编译,生产新的lib file.