CC2640系列MCU可应用于物联网多个领域中,但若将CC2640 MCU实现应用开发首先需要经过复杂的蓝牙协议开发,而且还需要经验丰富的团队有针对性的对CC2640 MCU进行蓝牙协议层开发,一般中小型企业是很难组建这样的开发团队。所以昇润科技便与TI达成合作将CC2640于CC2640 R2F系列MCU进行蓝牙协议开发形成蓝牙SDK开发工具包,如此那些没有能力独立开发蓝牙协议的厂商便可采用昇润蓝牙SDK开发工具可以直接进行蓝牙成品的应用开发。
1.工业
在工业领域可涉及物流,生产制造自动化、资产跟踪和管理、HMI和远程显示以及访问控制,CC2640R2F在工业应用中具有超低功耗和交互稳定等优势。
2.家庭和楼宇自动化
在智能家居与楼宇自动化设备中CC2640R2F可应用于照明设备、智能安全锁、安防保卫系统、家用电器、网关。
3.健康和医疗
在医疗保健领域主要应用于可携带式小型设备,有温度计、SpO2、血糖仪和血压计、助听器、体重秤及低周波按摩器等。
4.运动和健身设备
运动和健身设备是蓝牙产业应用比较广泛的行业领域,所涉及的设备有活动监视器和健身追踪器、心率监视器、跑步和自行车传感器、运动手表、健身房器械、团体运动装备等。传统设备只可以用手机与设备单一连接,而采用CC2640与昇润多模态无线组网专利技术可实现多对多连接,即主设备可以连接多个从设备,而从设备也可以被多个主设备连接。
5.零售
在零售领域中使用CC2640R2F主要用于信标、广告、电子货架标签 (ESL) 和价格标签、销售点和支付系统等设备。
6.HID
CC2640R2F在HID领域中主要分布在语音远程控制、游戏以及键盘跟鼠标。