#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "utils/uartstdio.h"
unsigned int interval=0;
void Timer0IntHandler(void)
{
UARTprintf("Entre interrupts");
TimerIntClear(TIMER0_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);
interval=TimerValueGet(TIMER0_BASE,TIMER_A) ;
}
void InitUART()
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);//Enable UART0 module
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//for UART
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);//PA0&PA1 for UART0
UARTClockSourceSet(UART0_BASE, UART_CLOCK_PIOSC);
//configure the baud clock source the precision internal oscillator(UART_CLOCK_PIOSC)
UARTStdioConfig(0, 4800, 16000000);
}
void InitTimer()
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); // Timer0
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//PORTB for timer0
GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_T0CCP0 ); // configure PB6 for Timer0
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6);
GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6);//PB6 for timer0
TimerConfigure(TIMER0_BASE,TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP|TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);
TimerControlEvent(TIMER0_BASE,TIMER_A,TIMER_EVENT_POS_EDGE);//上升沿触发
//TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_A,Timer0IntHandler);
IntMasterEnable();
TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
IntEnable(INT_TIMER0A);
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
}
void InitPWM()
{
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM1);//使能pwm1外设
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);//使能PF
GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_M1PWM5 );
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1);//设置端口的pwm输出功能
PWMGenConfigure(PWM1_BASE, PWM_GEN_2, PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);//下降计数,非同步
PWMGenPeriodSet(PWM1_BASE, PWM_GEN_2, 640);//0.1MHz
PWMPulseWidthSet(PWM1_BASE, PWM_OUT_5, 320);//占空比50%,脉冲宽度320
PWMOutputState(PWM1_BASE, PWM_OUT_5_BIT, true);
PWMGenEnable(PWM1_BASE, PWM_GEN_2);
}
/*
*PB6 for timer0
* trigPWM PF1
* echo PB6
* UART0 PA0 & PA1
* */
int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
InitUART();
UARTprintf("Hello ,measurement starts->\n");
InitPWM();
InitTimer();
// UARTprintf("pass inittimer->\n");
while(1)
{
UARTprintf("The time is %d:\n",interval);
}
}
超声波测距传感器为hc-sr04。目前程序先获得高电平时间。思路:PF1产生高电平为20us的pwm触发传感器发射超声波,此时echo端将会产生高电平,定时器设置为上升沿触发,设置下降沿触发中断,进入中断后,使用TimerValueGet();获取当前timer的值,即高电平持续时间,使用uart发回电脑使用串口助手查看。我的思路是不是正确?为什么根本就进入不了中断。定时器配置出问题了吗。串口助手可以正常查看部分提示内容,说明uart配置正确。pwm从PF1输出,开发板上的红灯亮,说明pwm也没问题。被TM4的定时器折磨不浅。求解脱