这是其中之一的配置代码
//
// Enable the peripherals used by this example.
//
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART3);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
//
// Enable processor interrupts.
//
ROM_IntMasterEnable();
//
// Configure GPIO Pins for UART mode.
//
ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PC6_U3RX);
ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PC7_U3TX);
ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
//
// Configure the UART for 115,200, 8-N-1 operation.
//
ROM_UARTConfigSetExpClk(UART3_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
//
// Enable the UART interrupt.
//
ROM_IntEnable(INT_UART3);
ROM_UARTIntEnable(UART3_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
不知道为什么啊