This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR2111寄存器操作头文件问题

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

在官网下载的例程头文件是<msp430.h>,首次编译显示无法匹配到对于的头文件,然后我在IAR工程宏那里写__MSP430FR2XX_4XXGENERIC__,结果编译出来所有的寄存器名都找不到 ,求解FR2111操作寄存器应该包含哪个头文件?

补充说明,在设备型号选择找不FR2111但是选了通用FR2XFR4X系列,如图

  • 官方提供的例程序是有IAR的工程吗,还是只有CCS的,你试试在CCS下能否顺利编译,之前用这个,没遇到过你说的这种问题,不过我都是用的CCStudio.

    IAR现在不好破解了,很好用。

  • Built with IAR Embedded Workbench v6.40 & Code Composer Studio v6.1 

    是否是按照这个版本要求的IAR?如果不是,那就不支持。

    另外建议你重新建立工程,要选择好对应的型号,然后复制粘贴进去例程序的代码。

    我试了一下,按照正常的顺序建立工程,可以正常编译。

    点击下载例程序

  •  在#include "msp430fr2xx_4xxgeneric.h"中找到如图所示,但是PAIN_L又是在哪里定义??

  • gaoyang9992006 说:

    官方提供的例程序是有IAR的工程吗,还是只有CCS的,你试试在CCS下能否顺利编译,之前用这个,没遇到过你说的这种问题,不过我都是用的CCStudio.

    IAR现在不好破解了,很好用。

    我的IAR是6.40,后面那个 Code Composer Studio v6.1在哪里查得到?

    工程选择型号没有MSP430FR2111这个型号,只有MSP430FR2XX_4XXGENERI,是不是不支持?

  • gaoyang9992006 说:

    官方提供的例程序是有IAR的工程吗,还是只有CCS的,你试试在CCS下能否顺利编译,之前用这个,没遇到过你说的这种问题,不过我都是用的CCStudio.

    IAR现在不好破解了,很好用。

    官方提供的是有IAR的,

  • gaoyang9992006 说:

    Built with IAR Embedded Workbench v6.40 & Code Composer Studio v6.1 

    是否是按照这个版本要求的IAR?如果不是,那就不支持。

    另外建议你重新建立工程,要选择好对应的型号,然后复制粘贴进去例程序的代码。

    我试了一下,按照正常的顺序建立工程,可以正常编译。

    点击下载例程序

    型号为FR2111,不是F2111