This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C123G6PM用ADC测外部电压的基准电压?

我查了手册发现这个ADC测电压的话只能设置:ADC_REF_INT、ADC_REF_EXT_3V、ADC_EXT_1V;要是我想测的外部电压是6V以上的怎么办,还有采样完后的点的转换公式是什么??

  • 假如电压超过了,只能进行分压了。采完后的转换公式,取决于你的参考电压和ad位数。

  • 下面是部分程序,我基准电压采用的是3,3V,但是这个采样出来的电压有偏差,在千分位,而且抖动的比较厉害,我采样电路采用的是一个电阻2K,加一个3296的电位器,通过调节电压来采样,不知道有没有更好的采样方法推荐,或者采样电路!还有就是本身这块芯片的内阻多大,我觉得可能是由于自身内阻分压引起的误差

    ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE,3,adc_value);
    // sum += adc_value[0];
    // }
    // adc_value[0] = sum/100;
    c_value[0] = ((adc_value[0]*3.3)/4096);//¸ 个位
    c_value[1] = ((adc_value[0]*3.3)/409.6);//十分位
    c_value[2] = ((adc_value[0]*3.3)/40.96);//百分位
    c_value[3] = ((adc_value[0]*3.3)/4.096);//千分位
    calue[4] = ((adc_value[0]*3.3)/0.4096);//万分位
    value[0] = calue[0]%10;
    value[1] = calue[1]%10;
    value[2] = calue[2]%10;
    value[3] = calue[3]%10;
    value[4] = calue[4]%10;

  • 有电压偏差正常,你这千分位就不正常了。你看看直接获取到的ad值,看看变化是多少。直接接GND和VCC,看看变化是多少。很可能是配置的问题。和自身内阻应该没多大关系,即使有内阻分压,读到的值是和实际值有固定误差,而不会跳动这么大。