This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果28069的ADC Comparator Block不初始化,是否对ADC采样会有影响?
在做项目时,发现如果去掉ADC Comparator Block初始化程序,则测试有问题;加上ADC Comparator Block初始化,则问题消失。
这个里的问题可能是引起ADC采样导致的。
而实际上我程序中并不需要ADC Comparator Block功能。
ADCINA4/COMP2A/AIO4
ADCINA6/COMP3A/AIO6
例如ADCIN4和ADCIN6可以作为比较器的输入,如果比较器不启用,这会影响本路的模拟输入采样(实际上我是不需要比较功能的)。
我们的产品是电源产品,现象就是ADCINA4和ADCIN6我们是用来反馈电流的,如果不使能这一路的比较器功能,则控制电流会有过冲或振荡;如果使能比较器并初始化,则控制没有过冲和振荡。(但实际上我们的比较功能时不需要的)
但我认为是否启动这一路的比较功能,应该不会影响这一路的ADC采样啊,为什么不使能会导致电流有过冲或振荡,而使能就没有过冲或振荡呢,这个是我的疑问。