This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手头上有一块TM4C1294NCPDT LanuchPad的板子,这两天一直在调试BootLoader的功能。
参考最新的TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl下的boot_serial,boot_demo1,boot_demo2进行测试,测试具体步骤如下:
1、使用LMFlash Progarmmer通过ICDI接口先下载boot_serial(偏移量为Program address offset=0x00000000),如图1所示
2、然后使用LMFlash Progarmmer通过ICDI接口下载boot_demo1(偏移量为Program address offset=0x00004000),如图2所示
3、按下Demo板的RESET按钮以后,板子上的LED灯开始闪烁,说明BootLoader正确引导进入了boot_demo1应用程序。按照boot_demo1程序说明,按下SW1后,程序就跳入到BootLoader程序中,此时LED灯停止闪烁,说明应该进入了BootLoader程序。所以我准备开始通过串口0进行程序更新。
4、选择好串口(通过USB转串口,然后和板子的TX和RX连接,共地也注意了)设置好波特率,导入boot_demo2文件,设置偏移量为(Program address offset=0x00004000),然后下载程序结果失败。
5、不知道按照我的这种做法是不是正确。其中也参考了其他人提出的相关问题(www.deyisupport.com/.../61154.aspx
但是确不能实现。弄了一周,希望可以把问题解决,谢谢!最后我也附上我使用的官方例子程序。
你好,我想请问下TTM4C系列芯片也是可以用LMFlash Progarmmer 串口更新程序吗?没有这个系列的配置,如果不能的话,有没有别的工具可以直接进行串口更新程序?
但是我用LMFlash Progarmmer更新,也是需要将Demo1和demo2相关配置是吧?
还有一个问题啊用LMFlash Progarmmer更新TM4C129,是我们自己设计的开发板,也是按照上述步骤进行更新吗?
还是直接将自己应用程序的.bin文件添加到用LMFlash Progarmmer中进行program吗?下述步骤是否正确.
1、configuration标签下的quick set 里面没有TM4C系列的,是选择manual config吗?
2、interface选择serial->Program标签下偏移地址设置0x00000000,选择.bin文件,然后点击program。
是这样的步骤吗?
我们的串口烧写时串口线接RX232Rx\Tx经过芯片ADM3251EARWZ、TXB0102DCUT后输出232连接芯片。