This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCU



现在市面上有很多MCU,而且各家都有自己的特色。不知道TI的MCU相比于很多其他加的MCU有什么优点?也想知道TI的MCU是否有内部时钟?内部时钟的精度能达到多少?

  • 从技术方面来说,TI的430 MCU以低功耗著称,并且具有高性能的精确测量的模数转换器,C2000和Stellaris系列按照TI的分类,也属于MCU,C2000在DSC方面具有比较大的市场占有率和影响,其控制性能比较优良,在电机控制和数字电源领域比较有优势,而Stellaris则是近来比较火的一个系列,其性价比更高。

    从服务方面来说,TI的技术和样品支持还是比较给力的,而且市场推广活动很多。

    430系列有内部时钟:DCO(上电后默认时钟)和VLOCLK(一般12kHz)。

    这两种时钟的精度可以查阅相应的器件手册,因为有很多种情况的数据,DCO的偏差一般典型值不超过+-3%,同时出厂时会有校准值存储在片内Flash,可由用户应用程序来调整其精度。VLOCLK精度低些,受温度、供电压影响大,温度系数0.5%/‘C,电压系数4%/V。