Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640, CC2541, CC2650
微控制器(MCU)为半导体行业最为重要的一个产业链之一,近年来愈发受到关注。特别在物联网的大潮推动下,MCU作为一类成熟的集成电路产品,展现出许多新的发展趋势。它应用领域越来越广,几乎所有物联网涉及的领域都有MCU的应用;同时在技术上也不断出现新趋势,如更低功耗、安全诉求、与通信模块整合等。针对这些物联网时代MCU展现出的性能特点,TI MCU 正在为这些改变提供超低功耗的架构来实现IoT应用。今天将对TI CC2640R2F、CC2640、CC2541 三款 MCU 特性介绍与对比。
CC2640R2F特性介绍
CC2640R2F器件是一款无线微控制器 (MCU),适用于蓝牙5低功耗应用,兼容蓝牙4.x低功耗应用。与 CC2640 相比,CC2640R2F 增加了用户闪存空间和增加了蓝牙5特性,非常适用于提升物联网(IoT)应用的性能。不仅如此,CC2640R2F 拥有一个完整的单芯片硬件和统一的软件解决方案,同时还包含了一个基于ARM® Cortex®-M3的MCU、自动电源管理、高度灵活的全功能Bluetooth兼容无线电以及一个低功耗传感器控制器。
CC2640特性介绍
CC2640 包含作为主处理器,运行在 48 MHz 的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器和丰富的外设功能集,包括独特的超低功耗传感器控制器,非常适合用于连接外部传感器,或在系统其余部分处于休眠模式时自主收集模拟和数字数据。这使得 CC2640 非常适用于广泛要求电池使用寿命、小外形尺寸和易于使用的各类应用。如:家庭和楼宇自动化,保健、健身和医疗,可穿戴设备及工业自动化等。
CC2541特性介绍
CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
TI CC2640R2F、CC2640、CC2541特性对比
CC2640与CC2541的区别?
1)开发工具的区别
2)协议栈主要区别
①CC2541:一次rebuild all即可将app与协议栈底层代码统一编译成一个hex。
②CC2640:可以分开对app、协议栈底层代码进行rebuild all,一共生成两个hex。
3)CC2640为三核芯片,有一个ARM内核Cortex-M3的处理器,比CC2541的51内核更强大。
4)在同等的发射功率与接收功率上,CC2640有比CC2541更低的功耗。
CC2640和CC2640R2F的区别?
CC2640和CC2640R2F是低功耗蓝牙SOC的解决方案,两颗芯片的基本架构和工作原理相同,实现的功能略有不同。
1)从封装来看,CC2640R2F和CC2640都支持QFN封装(而且都是Pin ToPin的),CC2640R2F增加了一种2.7mm*2.7mm的芯片级封装;
2)在软件开发包支持的方面,CC2640R2F使用的是version 3.0.0版本的开发包,而CC2640使用的是version 2.2.1版本的开发包,这两个开发包从软件实现的功能上来看,都是一样的,但是version 3.00版本的开发包释放了更多的Flash空间给客户应用程序使用;
3)从开发板的支持来看,CC2640R2F使用搭载CC2640R2F的LaunchPad,而CC2640使用的是搭载CC2650的LaunchPad;
4)从蓝牙协议栈来说,目前两个开发包都支持蓝牙4.2协议,而CC2640R2F本身支持蓝牙5 PHYs,在17年4月发布的蓝牙协议栈支持蓝牙5的协议,对于CC2640来说只支持到蓝牙4.1协议。
MCU应用五花八门,从最小的消费电子产品,到大型工业机器人,几乎涵盖了所有嵌入式电子产品。TI 作为业内最早的无线 MCU 平台,为开发者或是工程师提供了一个统一的开发环境,不仅将 MCU 连接到物联网,还实现了整个 MCU 平台的互联互通和可扩展性。值得一提的是,昇润科技自TI发布第一颗低功耗蓝牙MCU开始,就跟TI建立了长久稳固的合作关系,作为TI在中国区非常重要的第三方合作伙伴,昇润一直专注于TI蓝牙低功耗MCU的开发应用,从CC2541到CC2640,从CC2640到CC2640R2F,对TI的Bluetooth®低功耗无线MCU平台产品有着非常丰富的经验积累。昇润科技 SDK根据行业应用,简化TI提供的软件开发套件并进行封装之后,不需要应用开发人员接触复杂的蓝牙协议栈,只需要调用相应的API接口即可开发各类蓝牙产品,并且开发工具中还附有中文注释及开发示例,让蓝牙应用开发人员上手更快。
昇润 SDK 开发套件自推出以来一直深受蓝牙开发人员所欢迎。现在,许多开发人员渴望利用蓝牙5出色的新特性。昇润科技现已提供这款解决方案,使得设计人员能够更有信心地构建具有蓝牙5认证协议栈的产品,并且更快速地进入生产。