我正在用MSC1210芯片做一個系統,現在遇到問題,這個問題是程序下載不到芯片中,當下載時總是出現這個提示:No Response to initial CR ,不知道大家遇到這個問題沒有,我還是先大概介紹一下情況:
軟件環境:在網上下載的keil uvision4的編輯軟件,TI Downloader v1.3.4下載軟件。我就是用上面的2個軟件來編輯和下載程序的。
硬件情況:我通過pc的串口(主要是用到2,3,5腳)連到我自己制作的pcb板上的MAX232芯片上,然后連到MSC1210Y5芯片上,晶振大約是5.68M(是由PDIUSBD12產生的時鐘,經過示波器測得的),PSEN腳是接地,ALE腳是接高電平(+5V),EA腳接高電平,復位也是很好的,數字電源和模擬電源都是+5V的。
最終不能下載。不知道是什么方面的原因。希望指導下,謝謝!!!!