This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

串口冲突的解决方法

有朋友问他电脑上有两个USB串口设备,串口通信时候总是说冲突怎么解决,其实这种就是没有选择正确的端口,这个可以在设备管理器里修改端口编号的。

  1. 在“我的电脑”上,单击之后(设置的是双击打开情况下),右键打开“管理”。

  2. 打开“设备管理器”。(当然是安装了USB转串口的驱动的情况下)会看见一个端口出现,同样单击之后,右键“属性”。

  3. 高级选项,找到左下角的端口设置,一般设为com4吧,设置的时候,com4显示正在使用,任然可以操作。

  4. 设置完毕后,打开程序,连接板子!(串口助手)看是否成功!