This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432 偶现大电流消耗问题



Hi TI Experts,

我有个客户在使用MSP432开发一个充电柜项目,可以为多个充电宝供电,通过4条线和充电宝连接,分别是I2C的SDA和SCL,以及电源和地。目前发现在连接充电宝时,有20%左右的概率,MSP432的消耗电流会增加到800mA左右,芯片会发热,但是其他功能都正常,软件正常运行,串口打印也正常输出。如果此时将MSP432重启,则可以恢复正常的功耗。客户怀疑是连接充电宝时引入了静电,已经尝试在I2C上增加了ESD管和加入了30R左右的小电阻,但是拔插充电宝时仍然存在此问题。能否帮忙分析一下此问题?多谢。

  • 432仅仅是控制作用吗?只根据这个图看,充电宝端口,是不会影响到432的,另外这个问题是每个机器都是这样还是20%的机器会出现这个情况?

    如果是所有的设备都可能这样,肯定是电路设计的问题。

  • 不知电源是如何设计的,可用稳定的电源测试是否电流还会增大,另外注意供地的问题,

    以下链接是电源设计的资料,可参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf

  • 多谢回复。MSP432是控制充电过程,监测Power板块的状态。每个机器有12路I2C连接power bank,每个I2C接口都有一定的概率发生这个问题。这个现象确实有点奇怪,现在看到勘误表上的PORT31似乎和这个现象有的关联,请问这个PORT31的问题您有了解过吗?

  • 多谢。请问您是指MSP432的供电吗?是5V通过DCDC转的3.3V。现在使用外接直流电源的方式接了MSP432测试,发现出问题时电流会稳定在800mA左右,其他功能正常,重启后可以恢复。现在注意到到勘误表上的PORT31似乎和这个现象有的关联,请问这个PORT31的问题您有了解过吗?