Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
在TMS570LS1114上自定义一个ROM和RAM的区间。但是通过Debug调试发现,定义的变量能够分配的内存,但是不能够赋值
我的操作步骤:
定义CMD文件:
MEMORY
{
VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX) : origin=0x00000020 length=0x000F5FE0
CAL_ROM (RX) : origin=0x000FE000 length=0x00001000
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW) : origin=0x08001501 length=0x0001CFFF
CAL_RAM (RW) : origin=0x0801E500 length=0x00001000
}
SECTIONS
{
.intvecs : {} > VECTORS
.text : {} > FLASH0
.const : {} > FLASH0
.cinit : {} > FLASH0
.pinit : {} > FLASH0
.calRom : {} > CAL_ROM
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
.calRam : {} > CAL_RAM
}
.h文件:
#ifndef CALDAT_H_
#define CALDAT_H_
#include"../AMMCLIB/SWLIBS_Typedefs.h"
struct sCCP_CalDat
{
struct sCCP_CanMsg1
{
tU16 Torq_Kp;
tU16 Torq_Ki;
tU16 Torq_Kc;
}CanMsg1;
struct sCCP_CanMsg2
{
tFloat Speed_Kp;
tFloat Speed_Ki;
tFloat Speed_Kc;
}CanMsg2;
};
#endif /* CALDAT_H_ */
.C文件:
#include"caldat.h"
#define CAL_ROM __attribute__ ((section(".calRom")))//calRom
#define CAL_RAM __attribute__ ((section(".calRam")))
CAL_ROM static struct sCCP_CalDat CalRom ={
.CanMsg1.Torq_Kc = 0,
.CanMsg1.Torq_Ki = 0,
.CanMsg1.Torq_Kc = 0,
.CanMsg2.Speed_Kp = 0,
.CanMsg2.Speed_Ki = 0,
.CanMsg2.Speed_Kc = 0,
};
但奇怪的是 .CanMsg1.Torq_Kc 不等于0。为什么呢?
下图是Debug结果: