This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27211驱动电路PWM输出带载后出现尖峰

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请教下各位,类似如图我测试的pwm出现尖峰的原因是什么,可以通过什么进行整改。

这里使用的是UCC27211驱动电路,驱动电路和mos桥电路如图所示:

之前发生过烧管子的问题,发现类似米勒效应的现象,后面改板的时候在mos桥那边加了钳位电路

但是一些类似三极管的选型,还有基极电阻,ce之间的电阻该如何选择,还是有点不懂,在网上找了下资料,

大概就选了个 4.7k 和 10k  但是加上去后发现 ,并没什么用,现在主要的问题 就在于 ,为什么尖峰的出现 会发生在PWM 中,反倒开关点的

尖峰并不大,这个是不是某些寄生参数导致的 类似自激振荡的 现象????  新手一枚 ,还请各位大神多多指教。

这个应用主要是用于 控制电机的 功率不大,母线24v,带载后,PWM占空比加大后  也就是负载加大后,会出现上下管直通的现象,所用的直流电源 会发出警报声。之前因为这样

烧过挺多管子和驱动。

  • UCC27211有专门论坛,请到 电源管理咨询。

  • 您好 用了这个驱动器就不用这些电路了吧? 您的问题后来是怎么解决的呢?
  • 当初考虑的是 米勒效应 ,然后对照米勒效应的 改进方法 ,我做了一些修改,但是最后没什么效果,后面把驱动器的电压从12V 升到了 15V 这样子发生米勒效应时,可能一定程度上防止mos管误导通,但是尖峰的现象还是有的,没什么太大的改进,加电容各种措施 都测过了,,也去过论坛问过别人,有的人说可能是 地的干扰引起的,这个就有可能跟你布板的问题有关系了,后面我有考虑换一款驱动器,但是还没去做。你也可以考虑换换驱动器。 米勒效应怎么消除你可以 多关注关注,有的人用二极管的方案,我是有做,三极管的方案 但是可能由于三极管选型的问题,这个主要要关注三极管的 开关频率,如果不能跟上mos的开关频率肯定是不行的,还要考虑其功耗的问题。  从这几方面你可以去试试改进下,这个问题我也没有解决了,还得您自己好好再琢磨琢磨