|
``` SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ); void uart2_config(void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2); GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_U2RX); GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_U2TX); GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE)); } ``` UARTCharPut(UART2_BASE, 0XAA);//运行这个函数时就会卡在里面了。 while(HWREG(ui32Base + UART_O_FR) & UART_FR_TXFF) 这个是什么原因导致的?没有其他的配置了。谢谢。 |