This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C123GE6PZI使用中突然变砖,jteg无法连接。

使用这个片子几年时间了,最近客户那里正常使用5个月某一天,程序无法运行,因为我设备上有个指示灯程序运行会闪烁,现在不闪了,拿回来一看电压3.3v正常,就是jteg无法连接,解锁这些都不起作用,而且一连接Jteg上的DEBUG灯一直闪个不停,正常情况只有刷程序或者调试时候debug灯才会闪,以前也出现这种情况,你们官网上登出勘误表,介绍片内EEPROM上电那一瞬间不稳定,而我以前就是上电时候要访问EEPROM的,这个功能我现在已经绕开不用了,稳定了2年了,也就是软件可以导致这个片子在某一种状况停摆。最近又几次出现无法连接的问题,我想问,是不是又有什么BUG导致一个不稳定因素导致整个片子废掉。

 

PS:我以前发过贴的,那时候就是还没发现是EEPROM的问题。那帖子里面的现象和现在一样。

 

 

这个问题非常棘手,不是经常出现,但是一出现就是往死里整,连不上片子,根本无法查看到底哪一部分引起的。