This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi
我自己用MSP430F5259 画了一块板, 使用EXP_MSP430F5529LP开发板的FET(ID:MSP101) 通过Spy-Bi-Wire 接口进行程序烧写,新建一个5259最基本的hello world 工程,就是烧录不了!检查电源和连线都没有问题,不知道问题出现在哪里!
1.错误提示
2.原理图 电源3.3v 直接使用FET上的5v,然后在核心板上转3.3v, 也试过直接用usb 5v, 驱动io用1.8v!
3.Spy-Bi-Wire 连线
3.相关参考
之前有一个msp430f5172 的板子也是这样连接下载的,唯一的区别就是5259 的 RST/NMI/SBWTDIO 在同一个引脚, 而5257 有 两个复位脚 RSTDVCC/SBWTDIO 和 RST/NMI ,使用在原理图中可以看出有两个RC复位电路, 我已经试过去电一个RC 然后把RSTDVCC/SBWTDIO 和 RST/NMI 并联,可还是不能解决问题! 真是崩溃!!!!!!下面是TI E2E美国那边的回复!!!没有用!难道要换芯片?????
附上 英文论坛链接
花点时间来关闭这个问题吧,
我的解决办法是:
当MSP430 使用Spy-Bi-Wire下载debug程序时候,FET板和要下载debug程序的mcu必须要同一个3.3v电源!之前我的不行就是因为我的核心板的3.3v电源是连FET板5v,然后在我核心板上进行降压到3.3v的,E2E那边解释我也不是很理解,大概是什么什么电源延迟之类的,
感兴趣的可以看看这个链接
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/696844