This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LPC17XX Series 專用的除錯器跟模擬器是用哪一款 ?



Hello ~

請問 LPC 17XX 系列 ( LPC1756 ) 專用的除錯模擬器是要用哪款 , 配合的 IDE ?

謝謝 !!

Ryan

  • 这款不是TI的芯片,建议您去相应的技术支持渠道获取支持
  • 莫非台湾省的兄弟?除错器就是Debugger吧。
    帮你查了一下,这个是NXP的芯片,基于ARM Cortex-M3 内核,因此你可也用Keil for ARM(MDK)开发调试。需要在pack installer里找到NXP,然后点开找到LPC1700下面你要的,点右边的install,安装支持。如果有什么其他疑问或者不用Keil,你可也去NXP官方查找资料。
    另外如果项目还没有开始,你也可以考虑使用TI的芯片,msp430,msp432,C2000以及TI Stellaris LM4F系列,等还有很多高端的。