开发工具选择:MDK-V4,这里我用的是MDK474,不推荐使用MDK5,因为这个板子比较老,当年还没有MDK5
驱动:该开发板虽然名字是EK-LM3S811但是,后面带了个ND,实际上烧录器跟官方的EK-LM3S811是不同的,这里采用的是CooCox开源的一个烧录器方案,因此如果你选择官方的驱动程序安装后,会发现你根本没法下载的。因此你要使用第三方的驱动程序CooCox Stellaris ICDI ND Debugger驱动。不要使用官方的Stellaris ICDI驱动,如果你使用了,你就没法烧录了,总是报错,找不到烧录器。
这里我会把相关资源作为附件提供的(coocox ICDI驱动以及转换用的固件和该ND调试器MDK驱动)
如果你一切搞定了,在设备管理器和MDK可以看到以下内容,我这是WIN10系统演示的(另外安装coocox驱动时候win10需要先禁用数字签名验证)
然后你烧录的时候就可以看到以下成功信息了