各位老师,在学习28M35,调试过程中与到这样一个问题。
背景交代:
在使用控制器进行强电调试的时候,强电上电瞬间可能会导致JTAG掉线,这样将无法用CCS读取存储在数组中的实验数据。先前使用28335进行调试的时候(本文所述调试,程序均在Flash运行),可以先断开仿真器连接(Disconnect target),实验完成后再重新连接(Connect target),这样在变量观察栏里面依旧可以读到各个变量的数据,并用绘图功能画出曲线。当然,在重新连接之后,程序是处于暂停状态的,当点击开始运行后,程序复位,从头开始运行。
遇到的问题:
在使用28M35调试的时候,这种办法不成立了。当单核调试C28内核时,断开连接后再重新连接,变量观察栏里的变量全都复位了。并且,点击运行开始后,程序也不运行了。如果是使用“load symbol”,点击运行开始后,程序也不运行了。
退一步讲,用“笨办法”,刷Flash,在28335里面,当程序在Flash里面跑的时候,在不掉电的情况下烧写程序,RAM里的数据是不会改变的,这样,在掉线后也可以通过重新烧写一遍Flash让程序复位,这时候的RAM数据是保存着的。
在28M35里面,这一点也做不到了。比如程序运行着,进行以下操作:断开仿真器连接;重新连接;烧写Flash,之后变量也全都复位了。只有在程序运行期间直接强行重新烧Flash才可以保留RAM里面的数据。
综上所述,感觉28M35的C28核在调试中与28335的C28核有很多不同,受到了很多的限制,并且很容易RAM复位。
所以想请问一下,有没有针对以上现象的解决办法,或者有没有解决强电调试中掉线后实验数据存储的更好方法?
谢谢