我们现有想使用TI " 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计 http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00530 " 这个参考设计为TDA3X芯片供电,有如下两个问题请教一下:
1、 参考设计中 LP8731 芯片的LDO2 输出电压“V_MEM”应该连接到TDA3X芯片的哪个位置
2、LP8731芯片的LDO1、LDO2 默认输出电压是2.8V、3.3V。而参考设计中 这两个电压设置为1.8V和1.2V,从参考手册中得知,这两个电压除可用I2C配置为还可以定制。请问如何实现定制设计?