This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432 / CCS 8.3 无法生成HEX /TXT文件



环境是:Version: 8.3.0.00009   

工程路径:\simplelink_msp432p4_sdk_2_40_00_10__win\simplelink_msp432p4_sdk_2_40_00_10\examples\rtos\MSP_EXP432P4111\drivers\powersleep

SDK版本:simplelink_msp432p4_sdk_2_40_00_10

MCU型号:MSP432P4011

描述:在编译完成工程、Debug 调试无误之后,使用XDS110 debug 调试器能正常下载程序到MCU ,现在想要进行量产所以要生成HEX 或TXT 文件,在我的工程编译时,能正确生成 .out 文件,如下图;

根据手册上描述:我做了下列设置:Preject =》Properties =》 Build =》ARM Hex Utility =》Enable =》Output Format Options =》Output  TI-TXT hex format (--ti_txt),如图:

但是它并不起作用,显示报错,无法生成TXT文件;错误截图如下:

请教一下,这是什么原因导致的?是否一定要按照BSL 手册中一定要在工程中加入 “msp432_flashmailbox.c","flashmailbox.c",“flashmailbox.h" 等文件,并配置BSL 设置呢,因为在此工程中,我并没配置这些选项。