|
1、 客户目前使用MSP432P401R遇到的问题,客户希望通过TA0_C1定时器去触发ADC转换,客户反馈这种触发方式不需要MCU去处理定时器中断函数,定时器时间到了之后直接启动ADC转换,而ADC通道,客户目前使用了A0~A4 共5个通道。另外P5SEL1.X及P5SEL0.X也提醒客户修改为1。客户反馈定时器能够触发开启ADC转换,5个通道的数据仅转换了1次,客户仅读取的一组数据,没有进行第二次转换。希望确认一下如何实现重复的定时触发ADC转换。 2、 客户尝试修改程序的实现方案,将定时器设置为中断模式,定时器中断触发之后,在中断处理函数中启动ADC转换,验证是否可以持续转换出5个通道的数据。但是实际测试,程序编写完成之后,无法进入定时器中断,也就无法进入ADC转换。客户反馈,他们把这版程序整合之前,单看定时器中断是可以正常触发的,单看ADC转换也是可以转换5个通道的数据的,但是两者结合一起之后,就无法进入定时器中断。 上面两个问题,希望给予技术指导。 |