This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432P401R是否有掉电能保存数据的SRAM区



客户使用MSP432P401R,目前咨询MSP432P401R是否有掉电之后,能保存数据不丢失的SRAM区。因为我们能查到在低功耗模式LPM3时,SRAM区是可以通过配置实现数据保存的。另外,一般情况下RAM是掉电数据就丢失的。我们了解到客户反馈其他厂家有的MCU是可以保证有几个字节的SRAM是掉电后依旧能保存数据的,客户想确认一下MSP432P401R是否也有类似的功能。

希望得到您的解答和帮助。

Kevin Chen

  • 您可以尝试使用

    16KB 的闪存信息存储器(用于引导加载程序(BSL)、标签长度值 (TLV) 和闪存邮箱)

    来保存掉电存储的数据

    具体您可以看一下

    www.ti.com/.../slaa704.pdf

    e2e.ti.com/.../2116505
  • 如果是为了保存一些参数,在关机后再开机时候能使用保存的这些参数,是可以使用上面讲的这个方法。

    如果你是为了在掉电瞬间保存当前运行的重要参数,可以考虑使用ADC检测供电回路上的电压变化(比较),当供电电压下降到你指定值的时候这个时候触发中断,在中断里保存当前的重要数据。

    有些单片机还具有欠压中断功能,其实我看就是一种类似ADC比较器的用法。