This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432 单片机中断嵌套



请问TI工程师:

       MSP432使用中断嵌套的话,需要使用命令吗?

       原先在MSP430里面   如果需要中断嵌套   需要在进入中断时  打开开启全局中断     _EINT();   命令

  • MSP432 有中断管理模块NVIC 管理中断。

    为了对具有大量中断的系统加强优先级控制,NVIC支持优先级分组机制。使用 SCB Registers 中 AIRCR 的 PRIGROUP 区来将每个 PRI_n 中的值分为组优先级区和次优 先级区。如果有多个挂起异常共用相同的组优先级,则需使用次优先级来决定同组中的异常优先级,既组内的次优先级。组优先级高的中断能抢占组优先级低的中断,既组优先级低的中断服务能被组优先级高的中断服务打断,实现中断嵌套。

    您可以对 PRIGROUP 执行写操作,来将 8 位 PRI_n 分为组优先级区(x)和次优先级区(y)。