This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 微处理器的选型问题



本人要用TI的单片机来做飞行器等控制类项目,请问我该选择那一款微处理器呢,

另外,C2000  MSP430   TIVAC  等等系列,他们的区别是什么呢?

麻烦大神指点了!

苦行僧。

  • 我记得这个TI竞赛的题目吧

    您可以以下面的链接开始

    www.ti.com/.../overview.html

    www.ti.com.cn/.../overview.html

    了解不同之处的最好方法是查看其数据手册和官网的说明

    如 MSP430 TIVAC 两者之间的架构非常不同。与16位RISC混合信号MSP430相比,TM4C使用32位cortex M4f 处理器。两者的主频也相差很多(80M vs 25Mhz),所以性能就会相差很多。而C2000 实时控制器隶属高性能微控制器产品系列,专门用于控制电力电子产品,并在工业和汽车应用中提供高级数字信号处理。

    就飞行器而言(四轴为例),在真正选型时候,有很多问题是需要我们考虑的

    最重要的就是MCU的性能。主频的高低直接决定MCU计算的快慢。四轴飞行器有很多数据需要处理,而且还有复杂的控制算法,如果MCU的性能不够,那么将直接限制飞控只能够处于一个比较初级的阶段,无法完成更加复杂的功能和精准的控制;

    还需要考虑MCU的接口是否可以满足您的需求,技术资源是否丰富等

    综合而言,个人建议使用TM4C系列
  • 我也是建议TM4C,主要是市面上飞控基于ARM的资料和驱动比较多,资源也丰富。
  • 如果只是简单功能的飞控430就够,如果要求更复杂的运算处理,那需要ARM内核的,或者DSP。