在energia里开发,energia-1.8.10E23版本(目前最新版)发现无法烧录,而CCStudio可以顺利烧录。在使用CCStudio时候发现CCStudio支持调用energia.
在第一次使用时候需要选择energia安装目录。然后就可以使用了,而且可以方便的调用energia的库和例子。非常方便。再也不担心烧录失败了。
而且可以给CCStudio增加一个新的功能。由于国内energia十分难下载。这里提供我下载好的
7870.energia-1.8.10E23-windows.zip
构建完成,点击小甲虫就可以烧录了。