关于第7章PBIST模块相关内容疑问:
1. 自检失败返回的错误信息中的RGS代表什么?
2.自检失败后测试暂停,欲恢复测试,设置Program Control 寄存器(偏移0x16c)的STR = 2。而PBIST寄存器列表中,该偏移为保留位,且提示不要写。那么Program Control 寄存器在哪?
3.自检失败信息报告相关寄存器,port0,port1是不是one port 和 dual port 向对应?
4.自检失败报告寄存器为何只有port0的,无port1?
5.表2-5中,内存分组为何无TCRAM? FLEXRAY作RAM组16时,RGS和RDS为何无数据?
谢谢。