Part Number: TMS570LS1227
CCS 10.0.0 如何移植和配置来进行软件仿真?我看了一些关于CCS 6和ccs 7的软件仿真移植,但是移植到CCS10 上就不行了。
有没有关于CCS 10的软件仿真移植和配置的参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS570LS1227
CCS 10.0.0 如何移植和配置来进行软件仿真?我看了一些关于CCS 6和ccs 7的软件仿真移植,但是移植到CCS10 上就不行了。
有没有关于CCS 10的软件仿真移植和配置的参考。
我看了一些关于CCS 6和ccs 7的软件仿真移植,但是移植到CCS10 上就不行了。
能否给出相关链接?您指的是哪种软件仿真移植?能否详细说明一下?
CCS9以上的版本就只适用于WIN64了,我觉得跟这个有关系。
我也是这么认为的。那CCS9以上还能够进行软件仿真吗?我需要结合parasoft C++ TEST做单元测试,所以需要软件仿真的功能。麻烦你帮我确认一下。谢谢。
Texas Instruments is moving away from providing simulators and instead is focusing on providing low cost development boards. As a result, you will not see any simulators.
就目前来看CCS10是不支持的,正式的模拟器支持只到CCS5.5