之前有发过一个帖子,因为本人描述问题没有解决
1.Keil5MDK环境(环境完全OK)
2.使用MSP432P4501R的SWD调试接口
3.仿真器使用的是野火的Fire-Debugger遵循 ARM 公司的 CMSIS-DAP 标准支持M3、M4内核单片机
4.自己画的板子。刚开始读不到内核怀疑是SWD数据口的问题,后来接上拉10K电阻还是读不到。
Keil5 MDK下读不到MSP432P401R的内核,仿真器应该没问题,可以正常读到其他ARM单片机的内核!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前有发过一个帖子,因为本人描述问题没有解决
1.Keil5MDK环境(环境完全OK)
2.使用MSP432P4501R的SWD调试接口
3.仿真器使用的是野火的Fire-Debugger遵循 ARM 公司的 CMSIS-DAP 标准支持M3、M4内核单片机
4.自己画的板子。刚开始读不到内核怀疑是SWD数据口的问题,后来接上拉10K电阻还是读不到。
Keil5 MDK下读不到MSP432P401R的内核,仿真器应该没问题,可以正常读到其他ARM单片机的内核!
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
1. 请问您是否可以使用 XDS110 连接到 MSP432 ?
2. 我们建议您与 Wild Fire 核实他们是否已将 MSP432 列入其支持列表。