This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP432P4111

您好!

最近在使用MSP432P4111上的ADC实现多通道采样,但发现一个问题现象,在设置采样率为32K,3个通道采样时,输入频率为1K Hz,采出信号变成了3K。

参考的例程为adcbufmultichannel,思考了一下,请问一下此例程所说的多通道连续采样是否为:先采第一个通道,然后采第二个通道,不是同时采的信号?

  • 你好,一般ADC多通道采样,采样的时候是多个通道同时采集,采集后的信号存在采样保持部分,但是处理结果的时候是一个个处理。

    所以不知道你提到的采出信号是指哪个信号?

  • 您好,谢谢您的解答。

    然后我采出的信号是指:输入1K的信号,照我设置的32K采样率来算,1024点内应该包含32周期左右,但实际情况上我采到之后看到的是有96个周期左右;

    我配置的是3个通道同时采,按理论来计算一个通道采1024个点需要32ms,但实际算出来每次用96ms。

    所以导致我本来发的1k信号,采集后看变成了3k信号。所以想请问一下什么情况会导致这个情况?