This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TM4C123x 器件型号末尾的“7”或“7R”表示什么?



很多 TM4C123x 器件型号的选项都包含“7”或“7R”器件后缀。

问:末尾有“7”的器件与省略了“7”的器件之间有什么区别?

答:封装类型和温度标识符后面有“7”的 TM4C123x 器件为修订版 7 器件。

如果没有“7”,则器件为修订版 6 器件。

修订版 6 和修订版 7 之间的主要区别在于各个 EEPROM 勘误项。如果 EEPROM 未在应用中使用,则器件在功能上等效。如果使用 EEPROM,则更换器件可能需要改动软件,以符合已解决的勘误项以及修订版 7 中因修复而新增的次要项。在这种情况下,需要详细查看 EEPROM 勘误表以了解更换的影响。对于某些搭配使用修订版 7 器件和 EEPROM 的应用,改用修订版 6 器件可能不可行。

您可以点击指向 TM4C123x 勘误表文档的链接,查看所有详细信息:https://www.ti.com/cn/lit/pdf/spmz849

问:“R”表示的含义有何不同?

示例:

  • TM4C123GH6PMI7 与 TM4C123GH6PMI 
  • TM4C123GH6PMI7R 与 TM4C123GH6PMIR
  • TM4C123GH6PMT7 与 TM4C123GH6PMT
  • TM4C123GH6PMT7R 与 TM4C123GH6PMTR

 

答:R 只是一个包装符号,用以指示器件将以卷带形式发货。省略“R”意味着器件将以托盘形式发货。

所有器件的数据表在封装信息附录中提供了完整的器件型号解析,供您参考。