This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C1294KCPDT: GPIO PM port 引脚问题

Part Number: TM4C1294KCPDT


现  PM0, PMI   并联,  PM2,PM3 并联,  PM4,PM5  并联,   PM6,PM7 并联,  作为  Timer的 CCP 输入(一个测上升沿,一个测下降沿),  在   PM0.1 上输入方波信号, 发现  PM2.3  也有类似的方波信号(幅度很大),   PM4.5, PM6.7  其实也有,只是幅度很小 ,   在 PM4.5 上输入方波, 在PM6.7 上也发现同样的方波信号, PM0.1, PM2.3 有极微小的方波信号。

是否PM0,1,2,3     引脚内部, PM4,5,6,7 引脚内部有关联?

  • 您好,我们已经收到问题并升级到英文论坛,温馨提示您由于圣诞及新年假期,英文论坛回复将稍慢,给您带来的不便敬请谅解!

  • 在   PM0.1 上输入方波信号, 发现  PM2.3  也有类似的方波信号(幅度很大),   PM4.5, PM6.7  其实也有,只是幅度很小 ,
    是否PM0,1,2,3     引脚内部, PM4,5,6,7 引脚内部有关联?

    每个引脚彼此都是独立的,每个定时器模块也相互独立。 PM0 上针对 Timer2 的 PM1 的信号不会干扰任何其他在定时器 3 、 4 和 5 上接收信号的定时器模块。

    您请仔细检查您是否具有正确的引脚复用配置。 这个问题是只在您的自定义板上有吗? 能不能在 LaunchPad 上复制?

    另请仔细检查自定义板上的信号之间是否存在串扰。

  • 您好,经测试,的确是串扰,正常引脚之间有10M的电阻,有问题的只有 270K左右,用热风枪对引脚吹后,问题解决,谢谢!