Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, HALCOGEN
你好,这个诊断库下载安装后,里面的demo程序可以编译、也可以下到板子上,这两步都没问题,但程序没法运行,板子没有任何反应,我试着用串口打印信息和IO口控制LED灯都不起作用。不知道是什么原因,请问该如何解决,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,这个诊断库下载安装后,里面的demo程序可以编译、也可以下到板子上,这两步都没问题,但程序没法运行,板子没有任何反应,我试着用串口打印信息和IO口控制LED灯都不起作用。不知道是什么原因,请问该如何解决,谢谢

您好,您能否提供以下信息:
1. 您有没有使用TI Launchpad 或 TI HDK?
2. 将程序加载到flash时,有没有启用"ECC Auto Generate" ?
我用的是官网上买的LAUNCHXL2-RM57L的开发板,至于有没有启用"ECC Auto Generate",我不是很懂耶,不知道具体咋操作,这个程序我是在SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库 | TI.com.cn 这个网址下载的,他应该是针对RM57L这个安全芯片的吧,并没有用到开发板上的其他资源,还望您指点一下具体该如何操作 谢谢
至于有没有启用"ECC Auto Generate"
您好,当您把程序加载到flash的时候,Auto ECC Generation是一个选项:
CCS-->Tools --> On-Chip Flash

您好,请问nError LED (LED1,左下角) 有没有打开? 如果出现任何严重错误,代码将卡在 while (1) loop (在 START_UP.c 中) 中:

您好,ESM group 1 error具有可配置的中断响应和可配置的ERROR pin行为,是在 HALCOGen 中配置。
但 ESM group 2 和group 3 error始终在ERROR pin上生成输出。