嗨,非常期待您的回复
1,我想使用ccs来调试 mmware mcuplus sdk 中的datapath-》dpu-》rangeproc中的test样例,编译成功通过,使用ccs中的Launch Selected Configure中的Load Program加载编译生成的am273x_rangeprochwa_mss.xer5f文件到内存进行调试,运行过程中提示 “Error: Cannot open rangeprochwa_test_am273x_cplx.bin”,没有打开对应的文件,hwa_main.c代码中1371行使用fopen函数进行打开pc上的SDK中相对路径 testdata目录下的资源文件。代码运行在开发板上的内存中,开发板上没有文件系统支持,开发板调试过程中怎样能找到和打开外部存在电脑上的这个文件呢?
2,另外只用ccs直接调试am273x_rangeprochwa_mss.xer5f过程中没有源代码调试支持,如何关联到对应的源码进行单步调试,以及设置断点操作呢?