Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
AM2732 + 两片2243,mss\dss\两个bss怎么合成一个镜像,内部启动流程是怎么样的,有文档参考吗?后续量产镜像(烧到flash里的文件)的生成有指导文档吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
你可以参考demo的makefile里生成bin的相关命令,以及C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26\tools\boot里的相关代码。
AM2732的启动流程,请参考TRM里的相关章节。
demo里生成bin的命令是把mss\dss做成rprc,然后合在一起。但这两个镜像在flash中的排布不清楚是什么参数决定的,请帮忙再答疑下,多谢。
我理解2732是通过spi去加载2243的BSS,但在mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26\tools\boot里没有这块操作,是我理解有问题吗?还是别的地方有这块示例代码?
我理解2732是通过spi去加载2243的BSS,但在mcu_plus_sdk_am273x_08_02_00_26\tools\boot里没有这块操作
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\ti\control\mmwave\src\mmwave_link_spi_22xx.c
#if (FIRMWARE_DOWNLOAD == 1U)
/* AWR2243 meta image file */
#include <firmware/xwr22xx_metaImage.h>
demo里生成bin的命令是把mss\dss做成rprc,然后合在一起。但这两个镜像在flash中的排布不清楚是什么参数决定的,
生成的bin文件就是在flash里的排布,你不清楚的参数是什么?
有疑问的是3个镜像MSS\DSS\BSS是怎么引导起来的,比如放置在flash中,导入到RAM中的哪个地址,这个地址是在rprc里写死的吗?这个有没有资料可以学习下。
你好,
AWR2243的firmware是编译在代码里面,使用AM2732的应用程序下载的,和AM2732的启动无关。
你好,
你编译好AM2732的MSS、DSS代码后,相关代码的地址就是固定的了啊。
你好,
你可以下载一下mmwave sdk3.5,下面文档的概念是类似的。
mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\scripts\ImageCreator\Image_Creator_User_Guide.pdf