大家好:
我最近在用CC430F5137开发一个项目,想利用它的CCA功能,可是做实验一直没得到理想的效果,我把一个模块配置成CCA模式(CCA_MODE = 11),然后用另一个模块去干扰它,想通过这个来验证CCA的功能,但是读任然能发送成功,并且读状态寄存器(PKTSTATUS)的值是0x30,并没有出现CS或CCA置位,我在论坛里找了很多帖子,按照这个步骤来做:
AGCCTRL2 :0xC7
AGCCTRL1:0x00
配置有关的寄存器,按照下面步骤来做:
1. 先让RF进入RX状态
2. 等待有效的RSSI值
3. 写数据到TXFIFO
4. 发送命令RF_STX
读取RF状态查看是否进入TX状态
这样的过程在没有干扰的情况下能正常发数,当加入干扰后似乎没造成影响,是我的CS绝对阈值设置的问题吗?
希望有经验的前辈给予指点,晚辈不胜感激!