This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Users can access the XDS Debug Port Unlock tool (dbgjtag) in the <installDir>/deskdb/content/TICloudAgent/<os>/ccs_base/common/uscif/
Example Usage:
dbgjtag -f @xds100v2 -Y unlock,mode=tiva
dbgjtag -f @xds200 -Y unlock,mode=tiva
这里什么意思?
我现在jtag已经上锁了,如果解开?
我现在使用MSP-EXP432P401 development Kit板
您好,这个提示就是有关如何解锁XDS的:
<installDir>/deskdb/content/TICloudAgent/<os>/ccs_base/common/uscif/
这个是工具所在的目录;
dbgjtag -f @xds100v2 -Y unlock,mode=tiva
dbgjtag -f @xds200 -Y unlock,mode=tiva
这个是用法示例。
您好!我所表达是的,这个debug port unlock功能在uniflash里面有没有这个功能?如果有,在如哪里,如何操作?
在UniFlash GUI中没有这个功能,UniFlash中的Debug Port Unlock工具dbgjtag是一个命令行工具,工具在这个位置:
<installDir>/deskdb/content/TICloudAgent/<os>/ccs_base/common/uscif/
dbgjtag -f @xds100v2 -Y unlock,mode=tiva
-f是频率选择
@xds100V2 如查询我仿真器名字?
-Y是什么配置仿器
mode=tive是什么意思?
-f是频率选择
-f选项用于调试探针选择;
如查询我仿真器名字?
您的LaunchPad开发板上有标明,MSP-EXP432P401R Development Kit的话是XDS110。
这是这个命令的说明,作用是在目标器件上执行解锁程序。
mode=tive
这仅仅是一个示例用法,以Tiva(Tiva
C Series ARM® Cortex
-M Microcontrollers,TI的另一个MCU系列)为例。如上图所示,您使用MSP432P401R的话可以试一下mode=msp432e4
你好!我现使用msp432P401 的板子,但我没有使用MSP432芯片,而是使用Tm4c1230d5pm;
然后Mode=tiva,就出现上面图片,mode=msp432e4好像是可以的。
我现使用msp432P401 的板子,但我没有使用MSP432芯片,而是使用Tm4c1230d5pm;
您说的是LaunchPad上半部分靠近USB插头的那个TM4C芯片吗?那个芯片是XDS110仿真器的主控芯片。不太理解您 “没有使用MSP432芯片,而是使用Tm4c1230d5pm” 是什么意思。
第一,您的第一个命令敲错了,应该是tiva;
第二个红框里已经给出了操作步骤:
按下reset键并在上电时保持-->按任意键继续
释放reset键-->按任意键继续
重启电路板以完成解锁过程。
也就是用了XDS110那部份,jtag接口连到Tm4c1230d5pm做仿真,断开了板子自带的Msp432P401芯片
您的意思外接了一个JTAG调试器来调试MSP-EXP432P401R Development Kit上的TM4C吗?
还是用MSP-EXP432P401R Development Kit上的XDS110来调试另外一个TM4C板子?
我现在使用是TM4C1230D5pm应该属于Cortex才对,但我mode=Cortex同样报错。
命令帮助中写的很清楚,这个命令支持的模式只有mode=msp432e4和mode=tiva:
1、我是MSP-EXP432P401R 来烧写TM401230D5调试板,前几次都是成功烧写的,后面一次Erase Flash之后就再也烧不进了(提示,之前也Erase Flash过也是没问题的),然就出现每二图的报错,这种情况我认是Jtag口锁住了,我之前使用这款芯片很易锁,解锁后又可以使用了,那使用的是TM4c1294XL LaunchPad 烧录和解锁是没有问题的。
2、cmd 那图是操作命令,显示也没有报错,any key重新上电再烧写,就是出现第二图片提示。
其实有一个很简单直接的方法可以判断是不是调试器出了问题:
您用MSP-EXP432P401R上的调试器,给MSP-EXP432P401R上的MSP432P401R自己烧写程序。