This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UNIFLASH: UniFlash 读 RM57l843 时,一直显示Read Target Device。

Part Number: UNIFLASH
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

你好!

UniFlash 读 RM57l843 时,一直显示Read Target Device。UniFlash版本:7.2.0;调试器:xds100 V2

我有几点疑问。

1.此时是否正常正在读取flash?

2.是否是把整个memory都读取了?(4G 还是 4M)

3.能否使读取时间缩短?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    UniFlash 将仅在需要时访问目标。 当您在 UniFlash 中选择 Memory 选项时,默认情况下不会读取目标存储器。 您需要按下"Read Target Device"按钮以使 UniFlash 读取并显示目标存储器的内容。 "Read Target Device"不是消息,它是一个按钮。

    1.此时是否正常正在读取flash?

    仅在按下"Read Target Device"按钮时读取存储器。 

    2.是否是把整个memory都读取了?(4G 还是 4M)

    不,它只读取一个存储器块。 读取的存储器显示在"Memory Browser"视图中。 当您滑到读取存储器底部时,您将看到一个选项"Load more"。这将触发另一个存储器块的读取。

    3.能否使读取时间缩短?

    有一部分问题是每次读取目标存储器时,UniFlash 都需要重新连接到目标。 只要用户保持在"Memory"视图中,后续读取就会更快。