This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助,LM4F120XL编写PWM的问题



新手上路,再利用stellaris编写PWM的程序时遇到了问题。(库例程和我自己的工程在附件中)

1,我先是利用stellaris库里面例程PWM.c文件进行编写,已经正确更改工程的属性并正确包含了头文件,结果编译报错 。GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_PWM0);中提示GPIO_PC5_PWM0没有定义,

2.我换了另外一种方式,具体工程在附件中,但是运行的时候,一直在start_ccs.c中的FaultISR(void)函数中,说是硬件错误。。。求指导

或者  能不能提供一个完整的能够使用的PWM工程文件(stellaris里面没有pwm相应的工程,只有一些.c文件,但是自建工程却无法使用,会出现类似上述问题),新手跪求帮助

Desktop.rar
  • 你好,非常感谢你使用的TIVA芯片。

    关于LM4F120XL的开发,确实有很多人对PWM感兴趣。虽然我们的TIVA ware暂时没有提供的相应例程,但是你可以通过下面的链接找到一个十分详细的关于开发PWM的工程。希望这个能帮到你。

    谢谢。

    Link: http://codeandlife.com/2012/10/30/stellaris-launchpad-pwm-tutorial/

    Ken

  • 在此谢过,这么好的链接应该早点放出来造福大众,有没有别的好链接,新手求推荐